This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2332:MSP430G2332在复位脉冲后不会重新启动。

Guru**** 2527400 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/951553/msp430g2332-msp430g2332-not-restarting-after-reset-pulse

器件型号:MSP430G2332

您好!  

我在音质应用中使用 MSP430G2332。  

当我以24V 的电压为我的产品加电时、它开始发出声音  

当我在电源上发送一个0V (200ms 宽)的脉冲时。 发声器应复位。

当脉冲结束时、某些器件不会重新启动、微控制器似乎卡住了

我们有两个版本的 G2332修订版 B 对此似乎不太敏感

我们对 Rev A 还不够了解、但芯片中的差异可能会导致这种情况、  

这是我的器件标识、我在数据表中找不到相关指南

Micro 1 à 07TG4 ALCG A

Micro 2 à 62TG4 A05L B

非常感谢您在这里提供的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calex36、

    您是否能够共享原理图或 PCB 布局?

    如果是专有的、您可以发送到我的电子邮件。