This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:MSP430FR2476中的 ROMLIB

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/951489/msp430fr2476-romlib-in-msp430fr2476

器件型号:MSP430FR2476

您好!

我想知道、MSP430FR2476是否还包含 ROM 版本的 driverlib。 在 rom_driverlib.h 中、未提及此芯片、但在 ROM 区域0xC0000中查看内容、如果与 MSPFR2676不相同、则看起来非常相似。 标头中有错误? 因错误而故意遗漏?

此致

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好、该 ROM 代码适用于 MSPFR2676上的电容式。 FR2476上已禁用此功能。 谢谢!