This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:在 Linux 上使用 UNIFLASH 进行编程

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/951302/msp-gang-program-using-uniflash-on-linux

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP430F5510

我们希望使用  Linux 操作系统中的 MSP-GANG www.ti.com/.../MSP-GANG 对 MSP430进行编程。

我们在 Linux 编程方面的经验一直在使用 UNIFLASH https://www.ti.com/tool/UNIFLASH 

这些是否兼容、如果不兼容、是否有从 Linux 使用 MSP-GANG 的其他选项(例如 MSP Flasher https://www.ti.com/tool/MSP430-FLASHER 或其他)

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AFAIK、没有用于 MSP-GANG 的 CLI、而 MSP-GANG GUI 只能用于 Windows (但等待 TI 方面的确认)。

    如果您必须使用 Linux、并且不支持 MSP-GANG、则可以使用具有在 Linux 上运行的 CLI PC 端的 SBW+ Flasher 等 MSP-GANG。

    TP:~/MSP430$ FLASH -p /dev/ttyACM0 -f test_msp430f5510.txt -e -w -v -crcr -mrr

    文件:"test_msp430f5510.txt"
    地址:08000 字:16384
    大小:32768字节

    获取器件
    # JTID 熔丝芯硬软 LotWafer DieX Diey
    0 91  正常  3081 2106 10   B7A50951 0A00 1100
    1 91  正常  3180 1104 12   013BB046 0D00 1E00
    2 91  OK  5435 0100 10  10 ADE98146 0400 2000
    3 91  正常  3180 1104 12   013BB046 1200 1E00
    4 91  正常  3080 1104 30  10 B15B9446 2000 1700
    5 91  正常  3180 1104 12   34449346 2200 3600
    6 91  正常  3881 1106 10   219CA446 1800 0F00
    7 91  正常  3180 1104 12   013BB046 2700 2E00

    擦除

    写入
    时间:423ms 速度:75.7 kB/s

    验证
    时间:159ms 速度:201.3KB/s

    CRC 版本
    文件 #0#1    #2  #3#4#5#6#7         
    C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841
    时间:40ms 速度:800.0kB/s

    边界读取版本
    模式文件 #0#1    #2  #3#4#5#6#7         
     0 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841
     1 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841
    时间:460ms 速度:69.6kB/s

    释放设备

    总时间:1268ms

    TP:~ë/MSP430$