This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1019:TIDM-1019 ADC 采集

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/951183/tidm-1019-tidm-1019-adc-capturing

器件型号:TIDM-1019

大家好、

美好的一天! 在我们的客户询问中需要您的专业知识:

"我对 TIDM-1019的 ADC 捕获有疑问。 我的系统的 ToF 大约为7uS、我想使用内部 ADC 捕获回波、但 GUI 中有一个名为"脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隙(us)"的参数、最小值为20 (在水模式下)、因此我想、我将丢失第一个反射波!
现在、第一个问题是、MCU 可以计算的最小 ToF 是多少?当 ToF 为7us 时、如何使用内部 ADC 捕获输入波形?

我能否捕获第14次回波(反射波),如果我设置如下参数:
发射频率= 1MHz (T = 1us、TOF = 7us、因此第一个反射波将以7us 的速度接收、而第14个反射波将以20us 的速度接收)
脉冲启动和 ADC 捕捉之间的间隙(us)= 20
脉冲数= 30及以上?
是否有更好的解决方案?"


此致、

Jejomar


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    [引用 user ="Jejomar Ildefonso"] MCU 可计算的最小 ToF 是多少、以及在 ToF 为7US 时如何使用内部 ADC 捕获输入波形?

    该库应该能够计算7us 的 ToF。 为了仅支持 7us 的"脉冲启动和 ADC 捕获(us)之间的间隔"、您需要将"高级参数"选项卡中的"开始 PPG 计数(ns)"增加到40、000 ns。 默认设置为10、000ns。

    [引用 user="Jejomar Ildefonso"]我能否捕获第14次回波(反射波),如果我设置如下参数:[/引用]

    如果实际的换能器间隔为7us、并且您设置了"脉冲启动和 ADC 捕获(us)之间的间隔= 20"、则接收到的信号将如 图4-7所示。  应用手册《水流量计快速入门指南》(修订版 B)( https://www.ti.com/lit/pdf/slau810)的"脉冲启动和 ADC 采集设置之间的间隙过长"。 当接收到的信号采用 图4-6的形式时、我们始终对库进行测试。 上述应用手册的"捕获的 ADC 信号"。

    如果您仍然知道您需要第14个音调的 ToF 并使用1MHz 转接器、则只需在设置"脉冲启动和 ADC 采集之间的间隔(us)= 7"后将14us 添加到计算的 ToF 中即可。

    Srinivas