This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:HID 桥通信固件(MSP430F5528)

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430F5528, CAPTIVATE-PGMR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/951239/evm430-fr6047-hid-bridge-communication-firmware-msp430f5528

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: MSP430F5528MSPWAREMSP430WARECAPTIVATE-PGMR

大家好、  

好的、我们收到了客户关于 此器件中 HID 桥通信错误的询问。 为了让我不会错过任何信息、我将在下面复制完整的查询。

"

1-I 从 DigiKey 网站购买了一款 EVM430-FR6047。
2-I 运行评估板并开始执行初始化测试并在 USS 设计中心捕获数据。 一切都很好、我能够顺利启动软件和硬件。
一段时间后、我遇到了 EVM430-Fr6047和 USS 设计中心之间的连接问题。
假设没有发生任何变化、也没有断开跳线连接、尽管硬件设置正确、但 EVM 和 USS 设计中心之间的连接丢失。
4、我对形势进行了思考、并尝试逐步解决问题。 首先、我发现 LED 201和 LED 202没有亮起、并且熄灭。
所以、我发现用作 HID 通信桥的 MSP430F5528 MCU 出现问题。 我移除了这一损坏的器件并从 DigiKey 网站购买了5个 MSP430F5528、并焊接了其中一个而不是烧坏的器件。
6 -在这个阶段、我正在寻找应该下载到新安装的 MCU 中的固件。 我在 TI.com 上搜索了所有相关页面、但未找到此文件。
7-令人失望的是、深入了解了我的笔记本电脑上的 MSPWare 文件夹。
此目录中没有任何内容--->>>D:\ti\MSP\MSP430Ware_3_80_11_07\usslib
我在 TI.com 上搜索了更多信息并找到了 ez-FET_lite_Release_rev_1_10_20130712、并将其安装到我的笔记本电脑上。 然后查看此目录-->>F:\Hossein \DSP\Software\Ultrasonic Software\eZ-FET_lite_Release_Package_rev_1_10_20130712\eZ-FET lite 1.10 Release Package\Firmware
显然、他的固件与 HID 通信桥接 MCU 不匹配、否则与 eZ-FET MCU 匹配
电源。
8-毕竟我在这个目录中找到了一个 HID 通信桥 MCU 固件->>>D:\ti\MSP\MSP430Ware_3_80_11_07\captate\firmware。 我已将此固件(TI_MSP_HIDBRIDGE__1_00_04_00_CAPTIVATE-PGMR.txt)下载到新的 F5528中。 在此阶段、我看到 LED 201亮起、LED 202闪烁。 我猜一切都已解决、我很快就将 EVM 连接到了计算机。
9-现在信息更改为"Hid Bridge Connected - Waiting for device"(HID 桥接已连接-正在等待设备)。 因此、该固件不适用于此 EVM。

简而言之、我需要 HID 通信桥 MCU 固件、并期待您的及时更新。 EVM430FR6047上有 J100和 J200 JTAG 接头孔、我认为现在需要对 F5528 MCU 进行重新编程等情况已经考虑过这一点。

我需要您的帮助、希望您能告诉我如何能够再次运行该板。 如您所知、需要使用 HID 通信桥 MCU 固件来使电路板与 USS 设计中心进行通信。
对我来说、为什么"captate"包含 HID 通信文件夹、而"usslib "不包含该文件夹、这让我有点困惑。 也许这个固件将被添加到 MSP430ware 的下一个版本中。
"

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德