This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:支持 Android 的定制 USB BSL

Guru**** 2918610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/950745/msp430f5659-custom-usb-bsl-with-android

器件型号:MSP430F5659

您好、香榭丽舍

我们的客户希望从 Android 自动更新 USB FW。
那么、可以构建定制的 USB BSL 吗?

例如、如果 GPIO 设置为高电平、MSP430进入 USB BSL 模式并通过 USB CDC 等更新 FW

提前感谢您的想法。
此致、
Hitoshi Sugawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hitoshi

    MSP430 BSL 支持软件调用、您可以生成 GPIO 中断来触发 USB BSL。 但我们没有 Android 主机的演示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    是否有任何像应用手册这样的文档、如何触发 USB BSL?
    我无法找到文档。

    感谢你的帮助。
    此致、
    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Hitoshi Sugawara"]

    是否有任何像应用手册这样的文档、如何触发 USB BSL?
    我无法找到文档。

    [/报价]

    如果器件被擦除(如果地址0FFFEh 为0FFFFh)、则在上电或复位之后、器件将自动进入工厂 HID BSL。

    如果器件未被擦除、那么为了进入 BSL、必须将 PUR 按钮与复位或者加电结合使用。

    复位可由器件本身通过程序中的 WD 生成。

    执行程序也可以直接 跳转到 BSL 代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请参阅本文档第1.3章

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您提供应用手册。
    文档中的“1.3.2软件 BSL 调用”可以解析自定义 USB BSL。

    此致、
    Hitoshi