This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5964:标头中缺少器件 I/O 定义

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/945635/ccs-msp430fr5964-device-i-o-definitions-missing-from-header

器件型号:MSP430FR5964

工具/软件:Code Composer Studio

由于另一个线程已被锁定(位于 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/929298?CCS-MSP430FR5994-msp430fr5994-h-version-1210-CCS-10-1-0-is-missing-Digital-I-O-Base-Address-Definition )

我将把我的意见作为相关问题报告:

在我们的案例中、msp430fr5964.h 中缺少这些端口定义

为了恢复、我必须安装 CCS 10.0.0、其中包含包含包含端口定义的标头版本

CCS 10.1.0和 CCS 10.1.1已损坏。

组件"MSP430和 MSP432支持(linux64/OSX/win64)"具有以下版本:
CCS 10.1.1: v10.2.0.20200807
CCS 10.1.0:v10.1.1.20200515
CCS 10.0.0:v10.0.10.20200220

尽管安装最新的编译器更新以错误结束、但我可以在 tools-discovery 对话框中单击 refresh、并注册新编译器、然后可以生成。

因此、这是当前有效的权变措施。