This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:通过 PCF8574T I2C 与 MSP430G2553连接 LCD。

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, PCF8574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/950627/ccs-msp430g2553-interface-lcd-via-pcf8574t-i2c-with-msp430g2553

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: PCF8574

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我不熟悉 MSP430、我想通过 PCF8574T I2C 将 LCD 与 MSP430G2553相连。

我在 e2e 论坛的 google enen 中搜索了它、我找到了上一个问题、但我没有找到任何代码 plz 向我发送了代码...

普尔斯…

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试搜索(E2E) PCF8574、因为我记得它主要类似于 PCF8574T、但具有不同的 I2C 地址。

    我在亚马逊上看到的 LCD1602+PCF8574 (T)套件(例如) LCD 需要5V 电压、这可能是一项挑战。