This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47177:需要能量计库。

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F47177, MSP430F47127, MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/950419/msp430f47177-energy-meter-library-required

器件型号:MSP430F47177
主题中讨论的其他器件: MSP430F47127MSP430F6779A

您好,

我想在 MSP430F47177和 MSP430F47127上开始开发用于能量计项目的,因为我需要同样的库。

以下是我要在不同网络配置中测量的参数。  

网络配置:3相4线、3相3线、2相2线、1相2线。

测量的参数
系统 kW。 kvar、kVA、PF。  
2.每相电压、电流+中性电流、PF、kW、kVAR、kVA、 相位角。
3、相序检测。
4.四象限测量。
谐波  
  a.每个相位的电压和电流谐波高达40阶。
  b.每个相位的总电压和电流谐波。
  C.谐波与基波有功功率和无功功率。
6.有功、无功、视在电能的能量脉冲输出
我们需要可测量所有这些参数的示例代码 PH/项目文件  
以及能量计库 和文档、可指导我们如何测量所有此参数。
谢谢、
Nirav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    F471xx 器件是不受完全支持的较旧器件、我不确定这些器件可使用哪些库。  如果您要开始新设计、我建议您查看更新的 MSP430F6779A 器件和相关设计以及电能测量库。   下面的 TIDM-Threading 设计是入门的良好参考、并包含 EM 设计中心支持。

    https://www.ti.com/tool/TIDM-THDREADING 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您的宝贵建议。

    我已经完成了 TTP://www.ti.com/tool/TIDM-THDREADING (用于能源监控的总谐波失真测量) 、该测试帮助我了解了如何使用 MSP430进行能量计测量。

    我对这种方法中使用的网络系统有疑问,这里显示了用于3相4线星形连接的信息,如果我想查找3相3线(Delta) 和2相2线的电源读数,该信息将会怎样 (例如,第1相和第2相的电压 ,第3相的电流??

    这种情况的输入电路是什么?如何测量所有功率/能量/pf 和其他参数?

    此致、

    NIRAV