This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:低功耗比较

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/950374/msp430f6779-low-power-comparison

器件型号:MSP430F6779
主题中讨论的其他器件:MSP430F5359

TLDR:是否有任何 TI 低功耗芯片在关断模式下具有超过64KB RAM 但功耗低于270nA? 我在 MSP430超低功耗系列中找不到任何产品、是否有更适合此特定应用的产品线?

我正在从事一个同时需要超低功耗和高 RAM 的项目。 它需要能够在电池供电时间歇性地运行快速傅里叶变换。 我们已经考虑 了 MSP430F6779AIPEUR。 我们目前正在使用 STM32L152RE、我不确定切换到 MSP430F6779AIPEUR 是否是理想选择。 关断模式下180nA 3V 功耗远远优于 STM32L152RE 提供的290nA。 我不确定32kB 的 RAM 是否足够、因为我们当前使用的 STM 模型具有80kB。 理想情况下、TI 替代产品的容量大于64KB。 因此、我还了解 了 MSP430F5359型号、该型号具有66KB 的存储空间、但其关断功耗为450nA 3V、与我们当前的 MCU 相比、在 RAM 更少的情况下具有更高的功耗。  

建议的任何行/模型都将受到赞赏。 如有需要、可提供详细信息。