This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00601/TIDA-01088:CCS 项目可用性

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/947401/tida-00601-tida-01088-ccs-project-availability

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想将 CCS 用于 TIDA 00601项目。 您是否拥有此项目? 您能帮我解决这个问题吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Candan、

    遗憾的是、CCS 代码不适用于此设计。 您将需要使用 IAR 或将代码移植到 CCS。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evans。

    那么,您能否共享任何有助于移植项目的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 IAR 和 CCS 编译器文档之外、没有任何移植文档。 基于 IAR 的库已在汇编代码中实现了一些低级数学函数、因此您需要将它们移植到 CCS、这将具有挑战性。 除此之外、我不知道任何其他资源。

    如果 CCS 绝对是一项要求、那么您可能需要考虑使用支持 CCS 的电能测量设计中心。 我假设您需要三个分流器、因此一种选择是使用具有隔离式调制器的 F6779A (您需要修改 EMDC 生成的源代码)、或使用三个 i2021器件作为与主机 MCU 或处理器进行光学隔离的分流 AFE。 EMDC 支持这两种器件。 我希望这条道路的努力将大大少于上述备选办法。

    此致、

    James