This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BSL-Scripter 和 CRC 校验

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/949252/bsl-scripter-and-the-crc-check

主题中讨论的其他器件:MSP430F5510

我有一位客户使用 MSP430F5510并使用 BSL-Scripter 验证器件上固件的内容。

是否有工具可帮助从 TI .txt 十六进制文件中计算 CRC-16值?

我知道有一些在线工具、比如   您可以从文件中输入十六进制文件的位置、并查看 CRC 值是多少...我们是否有一些工具可以帮助实现这一点...? 甚至是 python 脚本或放置在周围的东西? (如果需要、您可以离线联系我)


Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已连接用于 Flasher 的 Windows CLI Side exe。 在中、可以计算 MSP430 ti txt 和 hex 文件的 CRC 和反向 CDC。

    e2e.ti.com/.../crc.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zrno、

    您的 CLI 脚本使用什么种子来计算 CRC 值? 此外、它是否使用连续程序存储器空间来计算其 CRC 值?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SEED 为0FFFFh、CRC 仅为文件竞争计算。 文件中可以是来自 MSP430地址空间的任意数量的段。

    CRC 和反向(位顺序) CRC 计算与 MSP430F5xx/6xx CRC 硬件模块相同。