Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6989 主题中讨论的其他器件:Energia
大家好、我想知道如何在关闭 MSP430电源后保存最后一个伺服位置。
这是我在关闭之前的角度:
在关闭可变器后、它们会复位、而伺服系统会发出嗡嗡声。
要修正这个噪声、我必须从0增加到126个可变的 anglex。
是否有办法保护最后一个位置,打开后不会发出任何声音?
也许我应该在 setup()函数中 启动 最后一个位置?
还是将该变量保存到每个循环的 FRAM 中? 但如何做到这一点呢?