This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:使用 ToF 方法计算气体温度

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/950041/msp430fr6043-gas-temperature-calculation-usinf-tof-method

器件型号:MSP430FR6043

您好!

我使用 MSP430FR6043来测量管道内的气流。 我在内部看到了_USS_Algorithms_results_返回的温度、并给出了以下注释:"温度计算结果"。
我有几个问题:
1.是否可以 使用 ToF 方法确定气体(非水)温度?
2.如果是,如何做? (我在 USS 设计中心看到了多个校准参数、尤其是用于进行温度计算的参数、但我没有找到任何有关此功能的用户手册)
3.这种温度测量方法的准确度如何?

谢谢、祝您愉快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guigui 您好!

    此时温度估算仅可用于水。  理论上、它可以在气体中实现类似的实施、但我们尚未实施或测试。  您可以根据下面的温度函数、根据水中的声速找到温度测量的详细信息。  

    https://www.ti.com/lit/an/slaa959/slaa959.pdf