This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:阻止自动生成 ti-NDK-config.c

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/950169/msp-exp432e401y-prevent-auto-generation-of-ti-ndk-config-c

器件型号:MSP-EXP432E401Y
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、  

好的、我们收到了客户的询问、想要询问或确认有关 syscfg 的问题。 为了让我不会错过任何信息、我将复制下面的查询。

"是否有办法阻止从 syscfg 生成或包含 ti-ndk-config.c 文件?

我已修改启动代码并将其移动到另一个源文件、并且未调用生成源代码中的 ti_ndk_config_Global_startupFxn 函数。"

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    在 SysConfig 工具中、客户可以删除 NDK-Interface 模块。 应删除与 ti-NDK 相关的文件。

    Srinivas