This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2422:MSP430FR2422

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/950086/ccs-msp430fr2422-msp430fr2422

器件型号:MSP430FR2422

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

请提供解决方案。

我需要向 ADC 通道馈送负信号。  

一个通道用于正电压+2 A7

另一个通道用于负  -2  A6

给我一个解决方案  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在馈入 ADC 输入之前、您可以使用 OPA 和偏置电压将-2V 信号转换为正信号。 ADC 转换后、减去偏置电压以获得正确的值。  

    谢谢、  

    Lixin