This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:在定制编程板上使用 Msp430F5529LP 编程器 IC

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/949878/msp430f5659-using-msp430f5529lp-programmer-ic-on-custom-programming-board

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件:MSP-GANGMSP430F5510

我正在开发一个板、用于对我们的一个产品线进行编程和测试。 想法是让桌面应用程序与测试板通信、以便使用测试固件对我们的产品(通过 JTAG)进行编程、然后在编程后、使用外部传感器通过各种测试来运行器件。 最后、该器件将使用生产固件进行重新编程、并可随时投入销售。

我想让这些器件中的30或40个并行运行测试、但我的限制是对器件进行编程的能力。 理想情况下、我会从 launchpad 复制编程部分并将其用于我的定制板、因为使用30个 MSP_FET 似乎非常昂贵且过于昂贵。 是否可以购买固件已加载到芯片上的芯片、或者从 TI 获取固件?  我的最后一项努力是购买一组 LaunchPad 并定制外壳、或者交替提起芯片并将其放在电路板上。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有很多选择、具体取决于您可以花费多少小时(深入了解编码)。

    5529LP SBW 主器件是软件/硬件开放源码、可在定制板上复制...

    https://forum.43oh.com/topic/5530-custom-ezfet-lite/

    有一个 slau320 (开放硬件/软件独立复制器)、可被简化并被移植到专用 MSP430主器件。 与对原始 eZ-FET 代码进行更改相比、扩展以与多个目标器件配合使用应该更容易。

    有一个 MSP-GANG、支持多达8个器件、但仅限于 GUI、只支持通过 DLL 访问进行自定义。

    我的建议是通过 SBW (slau320)和(如果是定制解决方案)在 SBW 主器件和目标器件之间实现邮箱系统数据交换(通过现有 SBW 连接)以进行测试。

    我制作了自己的 SBW 主器件(低成本入门级 MSP430F5510) 、可以使用多达8个具有邮箱 CDC 桥的目标器件、但我在这方面花了几年时间...

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/580522/2132101#2132101