This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:旧版本的器件勘误表

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/948895/msp430fr5994-silicon-errata-for-older-revisions

器件型号:MSP430FR5994

您好!

我在 MSP430FR5994 Launchpad 上进行了一些计时测试、发现指令周期计数存在一些差异。 我已经检查了产品页面上提供的勘误表(SLAZ681M)、但它仅适用于版本 C、并且 launchpad 中有版本 A。
在哪里可以找到较旧版本的勘误表?

谢谢。

Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    您能告诉我您关注的 EERATA 中的哪个错误吗? 我认为最新版本应该包含有关错误的所有信息。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:
    我在 MSP430FR5994上进行了一些计时测试、我发现某些指令的周期计数(在某些情况下)与文档不符。
    我已经查看了用户指南 SLAU367P、勘误表 SLAZ681M、并且没有找到这些偏差的任何说明。

    1) 1)跳转指令在某些情况下需要3个周期
    我找到了 MSP430F5xx 的" CPUXV2芯片上跳转的周期时序"线程、符合这种情况。

    L1  XOR.b  #1、&P6OUT  ;4个周期
       JMP   +2美元       ;2 3个周期
       JMP   L1        ;2个周期
           
    用户指南(SLAU367P)、第4.5.1.3章:"所有跳转指令需要1个代码字并且需要2个 CPU 周期来执行、而不管跳转是否进行。"
           
    2)在某些情况下、RRAM (可能也包括 RRUM、RRCM、RLAM)需要 n-1个周期

    L2  XOR.b  #1、&P6OUT  ;4个周期
        rram   #2,r3     ;2 1个周期
       JMP    L2        ;2个周期

    3) CALLA #label 或 RETA 花费1个周期更少(在某些情况下)

    L3  XOR.b  #1、&P6OUT  ;4个周期
        CALLA  #L3x      ;5+5 9个周期
       JMP   L3        ;2个周期
    L3x 返回             ;= MOVA @SP+、PC (5个周期)

    所有测试均在 Launchpad 上完成、MSP430FR5994 (修订版 A)、MCLK = 8MHz、无等待状态。 周期计数是根据由示波器测量的循环周期确定的。

     

    此致、

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 Rev A 器件是"XMS"、即预量产。 您可能需要使用 Rev C "MSP"器件进行实验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    MSP430FR5994没有其他 Launchpad、因此我要求提供勘误表。 "XMS"是否意味着可能存在未记录的错误?

    谢谢。

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据文档历史记录[参考勘误表(SLAZ681M)第8节]勘误表版本 B 是应用于器件版本 A 的最后一个版本。勘误表版本 C ("XMS"->"MSP")可能修复了15个先前的勘误表。 我有勘误表修订版 A 的副本、但没有勘误表修订版 B;它没有提到任何有关指令时序的内容。 (我找到了指向 SLAZ681B.pdf 的链接、但它已失效。)

    我不知道 TI 的程序、但如果预制->生产步骤能够修复从未成为正式勘误表的内容、这并不会让我感到意外。 实际上、报告"X"器件中的错误不会引起您的注意。

    如果您今天购买(FR5994) Launchpad、则其上会有一个 Rev C 器件。 (我混合使用了 revA 和 revC Launchpad。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bruce。 我已经检查了修订历史记录(勘误表中的第8节)、看起来这个问题没什么。 我知道"XMS"芯片未经过全面测试、某些参数可能超出规格、但 TI 在官方开发套件中使用这些芯片、因此、如果已知这些芯片、我认为不应该存在未记录的错误。 看起来这不是新问题(请参阅旧主题"CPUXV2芯片上跳转的周期时序")。 我将更换 MCU 并再次运行所有测试。 我主要测试了 DMA 和 FRAM 缓存行为、这一结果只是一个副作用。

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    您的问题是否已解决? 您是否仍然需要我们的支持?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我没有修订版的勘误表 器件、但我已使用修订版对其进行了重新测试 存在相同的问题。

    此致、
    Tomas