This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVM430-F6736:评估套件会持续重启

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/948817/ccs-evm430-f6736-eval-kit-keeps-on-rebooting

器件型号:EVM430-F6736
主题中讨论的其他器件:MSP430F6736

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 msp430F6736 EVM。 当我将 JTAG 与 EVM 连接时,它会通电,代码也正常工作,代码中的 LED 会稳定启用。 但是,当我移除 JTAG 并提供交流电源(220V)时,EVM 会继续重新启动,LED 会持续闪烁。 我没有更改任何跳线设置  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ojasvi、

    是否确定 EVM 正在重新启动? 我怀疑是这样。 主要原因是、如果您使用 EMDC 示例二进制文件或项目代码对其进行编程、有功和无功电能 LED 将根据消耗的电能闪烁。 这些 LED 演示了指示能耗的脉冲计数、默认情况下在 EMDC 二进制文件和示例项目中启用。 通常情况下、电表需要使用这些电流表来进行更精确的能量校准和/或将脉冲输出到计数器、从而跟踪这种方式的能耗。 如果您不需要这些脉冲、您可以在 EMDC 项目中非常轻松地禁用它们。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我确信 eval KTS 会继续重新启动,因为我使用 RS232端口在控制台上打印了一些内容。 这些初始化值会反复打印。 此外,当我将电压增加到260V 并按重置按钮2-3次时,LED 将稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路板可能会重新启动。 您是否正在使用板载电源? 如果是、您是否测量了 VCC 上的直流输出电压? 您指的是什么 LED? LED 行为可能取决于您的代码的配置和使用方式、但我们可以假设您已经启用了它、以便在应用 VCC 时保持开启状态。

    [报价用户="Ojasvi Kumar1"]当我将电压增加到260V 并按重置按钮2-3次时[/报价]

    请务必谨慎操作。 当连接到高压交流电源时、我不建议按下重置按钮。 这可能非常危险。

    此致、

    James