This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:SPI 信号被扭曲或模糊

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7750, MSP430FR6047, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/947234/msp430fr6047-spi-signals-are-crooked-or-blurred

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:DAC7750DAC8760

尊敬的所有人:

下面我从 USCB0端口从 1.5 (SCLK)和1.6 (SIMO)获得非常脏的信号;第1个通道(红色)是 SCLK、第2个通道(橙色)是 SIMO。  

我相信 DAC (从器件)根本不会识别这一点;

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您的图像设置不正确。 "插入介质"(带圆圈的方框)的工作频率高于粘贴频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我知道图像未正确显示(粘贴)、但在完成邮件后不知道如何更正。 希望这次可以。

    频率为1MHz。 如果我将其降低至100kHz、则看起来会更好、但在上升沿仍有上升沿。

    主席先生,请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在那里看不到会造成麻烦的任何东西。 在任何情况下、振铃都可能来自示波器探头 :circuitcellar.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 信号在实际系统中并不是完美的平方、因为它们在技术表中绘制。 您的信号可能会被视为真实系统的良好形式。

    不要低估您的从 DAC、您可以通过多种方式测试您的信号、

    -查找静态寄存器和读取寄存器内容,并检查读取的数据是否与文档相同

    -查找能够读取所写入内容的寄存器、只需测试写入和读取相同数据、在写入和读取之间更改代码、以确保 SPI 读取对其进行了更改

    -编写一个对从器件行为有影响的寄存器。 写入数据并检查结果。

    如果其中一种方法不起作用、请尝试修复您的信号形式。 在考虑信号形式之前、请确保它不起作用、如果它起作用、请勿修复它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我读了你的链接材料,因为这些内容对我来说是压倒性的。 但我想我明白了。

    然后、我想我必须继续。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 先生。 这正是我现在所做的、但没有任何运气。

    我下载 了5444.DAC8760_Interface、这是 TI 的 DAC8760测试程序、为我的 MSP430FR6047和 DAC7750对其进行了修改。 我尝试设置 DAC7750的输出值、但看不到输出值发生任何变化。

    我研究了 STE、SCLK 和 SIMO 引脚、并验证(根据我的知识水平)信号是否传输到 DAC7750正常。 但我在 SOMI 引脚上没有接收到任何内容。

    我将进一步学习 DAC7750数据表、一定会再次光临的、并寻求帮助!!

    此致、

    Sukho