工具/软件:Code Composer Studio
参考代码示例文件:msp430fr69xx.c
上述代码示例将十六进制数组写入 CRCDIRB (反向字节寄存器中的 CRC 数据)。 通过"Registers"窗口、我将观察写入 CRCDIRB 寄存器的每个数字、但我在寄存器中看到的数字与写入该寄存器的数字不同。 有人能解释一下原因吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
参考代码示例文件:msp430fr69xx.c
上述代码示例将十六进制数组写入 CRCDIRB (反向字节寄存器中的 CRC 数据)。 通过"Registers"窗口、我将观察写入 CRCDIRB 寄存器的每个数字、但我在寄存器中看到的数字与写入该寄存器的数字不同。 有人能解释一下原因吗?
Ya……我也看到了这一点,但这不是发生的事情。
这就是我看到的。 代码示例有一个16个数字的数组、从顺序将 0x0fc0、 0x1096和 0x5042写入 CRCDIRB 寄存器开始。 但是、CRCDIRB 寄存器和同时出现在 CRCDI 寄存 器中的值(通过"Registers"窗口可以看到)分别为0xF003、0x0869和0x0A42。 我希望看到 0x0fc0、 0x1096和 0x5042。 我也不希望出现任何逆转、因为我在任何地方都看不到这样的信息。
我还创建了一个变量来观察数组写入寄存器的值、它验证是否从数组中选择了正确的值。 我在 FR2433上尝试过此代码、结果完全相同。
该寄存器表中有一句我不理解它的含义。 也许它与这种行为有某种关系。 它说"根据 CRC-CCITT 标准、写入 CRCDIRB 寄存器的数据被包括在 CRCINIRES 和 CRCRESR 寄存器的当前签名中。" 我不清楚"包括在本签字中"这一短语。
我正在使用 CCS 版本:9.3.0.00012。