This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-AUDIO:连接问题

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/948113/boostxl-audio-problem-in-connection

器件型号:BOOSTXL-AUDIO

如何将 BOOSTXL-AUDIO 连接到 Raspberry Pi 4作为音频输出设备。

我尝试通过插孔引脚进行连接、但通过任何其他方式都可以成功连接它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varshath、

    BoostXL 音频 BoosterPack 旨在与我们的 MSP430 Luanchpad 配合使用、而不是与 Raspberry PI 配合使用。  我建议您首先将其与我们的 Luanchpad 结合使用、以了解接口的工作原理。

    BR、
    Leo