This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2353:FLL 锁定时间最大值

Guru**** 2517390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/947927/msp430fr2353-fll-lock-time-max-value

器件型号:MSP430FR2353

你(们)好

 

客户想知道、当 DCO = 16MHz 且内部 REFO 作为参考时、FLL 锁定时间(最大值)是多少?

请提供。

如果您没有、您是否有粗略的指示数据或近似数据?

 

谢谢、此致、

 Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kuerbis、

    遗憾的是、我们无法提供最大 FLL 锁定时间。 如果客户担心这一点、他们可以跨多个器件测量此时间、以获得大致的锁定时间指示或平均最大锁定时间。

    编辑:我认为锁定时间因 DCORSEL 和 DCOFTRIM 设置而异、因此他们可以尝试各种设置以找到更短的平均锁定时间。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 James

     

    我认为很难确定 FLL 在整个温度范围内的变化量。

    您能给我一个最安全的值吗?FLL 应该一直被锁定?

    如果您没有符合客户要求的数据、数据表中的条款会怎么样?

     

    谢谢、此致、

     Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kuerbis、

    本次讨论已离线、因此我将关闭此主题。

    此致、

    James