This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:在 MSP430FR2676上使用4按钮接近唤醒

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/948119/msp430fr2676-using-the-4-button-wake-on-proximity-on-msp430fr2676

器件型号:MSP430FR2676

大家好、

客户正在 其产品上使用 MSP430FR2676、并希望实现4按钮 接近唤醒。 以下链接中讨论的优化过程是否也适用于 MSP430FR2676? 如果不是、   是否可以在 MSP430FR2676上实现4按钮接近唤醒以节省电池电量? 平均电流是多少? 如果您能指导我们完成整个过程、我们将不胜感激。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我认为这 适用于 FR2676、您可以根据本指南进行测试。

    谢谢!

    此致

    Johnson