This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5962:MSP430FR5962数据表澄清

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/947940/msp430fr5962-msp430fr5962-datasheet-clarification

器件型号:MSP430FR5962

嗨、大家好

在 MSP430FR5962的数据表中、您能否澄清 ZVW 封装中 L5上是否有 COUT?

在表4-1中、比较器的 COUT 分配给 A9、B9、然后进一步向下分配给 L5、但在表4-2中、比较器仅列出 A9和 B9。

感谢您的澄清。

此致

Rodney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodney、

    我可以看到这会令人困惑。 我需要与同事进行核实、以确定正确的答案。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodney、Leo、

    感谢您的关注、这是数据表中的一个缺失、如表4-2中所示、所有其他封装中都提到了所有3种 COUT 型号、因此表4-1正确、引脚原理图表6-28也正确。

    我们将在下一个数据表版本中对此进行更新、谢谢