This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:三相能量计的更新速率

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/947949/msp430i2041-update-rate-for-3-phase-energy-meter

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件:MSP430I2021

团队、

 MSP430i2040分项计量 EVM (单相)的文档提到了80ms 的更新速率。 对于 两相嵌入式计量固件升级 、更新速率降至160ms。  

如果我想开发一个三相能量计、是否能够获得240ms 的更新速率? 是否有三相的示例?

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    是的、240ms 的更新速率绝对是可能的。 首先、我建议从 电能测量设计中心(EMDC)和软件库开始。 请记住、此库与用于上述链接资源的基于 IAR 的库和代码不同。

    我能够使用运行 EMDC 生成的代码的 MSP430i2021实现20ms 的更新速率、该代码配置为以50Hz 标称频率和4kHz ADC 采样频率测量单相。 我只是更改了 EMDC 生成的代码中的单个变量以增加更新频率、它可以在每个周期轻松报告所有支持的结果。 正如您在下面的逻辑分析仪屏幕截图中看到的、从 EMDC 目标器件发送到主机(GUI)的更新之间的间隔时间为~20ms (或50Hz)。 数据包的长度为~8ms。

    对于基于 EMDC + F67xxA 的三相系统、250k 波特的默认 UART 波特率可能不够快、无法发送每个周期每个相位的所有结果。 与单相 i2021设计相比,发送数据的时间将延长三倍(~24ms)。 这比更新周期(20ms)长,这意味着数据将超时通信。 您可以增加波特率或降低更新速率以解决此限制。

    对于您的240ms 更新速率、这一点根本不应该成为问题。 有关 EMDC 生成的代码中要更改的内容的更多详细信息、请参阅以下主题。

    MSP430F67791A:100毫秒内所需的计量数据

    此致、

    James