This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2532:使用 CAPTIVATE-PGMR 工具读取数据

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-PGMR, MSP430FR2532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/947581/msp430fr2532-read-out-data-with-captivate-pgmr-tool

器件型号:MSP430FR2532
主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-PGMR

尊敬的 TI 团队:

我的客户已实施采用 CapTIvate 技术的接近传感器。 他正在使用 MSP430 CapTIvate MCU 编程器 CAPTIVATE-PGMR 工具、并希望读取传感器的原始数据。 不幸的是,到目前为止,这种情况还没有解决

您能否为我们提供一些指导、帮助我们使用 MSP430FR2532中的 CAPTIVATE-PGMR 工具读取调试信息?

谢谢、此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    我在您的帖子中没有看到它、但我假设您的客户正在使用定制板。 是这样吗? 如果是这样、并且 MSP430FR2532已使用 CapTIvate 代码进行编程、我怀疑编程器板和 FR2532之间的通信连接不正确。

     CapTIvate 技术指南 包含丰富的知识。 首先、我将通读 CAPTIVATE-PGMR 部分(在 此处找到)、其中介绍了必要的连接。

    此致、

    James