This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2153:是否使用了 BSL 资源? UART MSP430FR2153

Guru**** 2551220 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2153

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/947283/msp430fr2153-bsl-resources-used-uart-msp430fr2153

器件型号:MSP430FR2153

我正在阅读 SLAU319AD、2020年6月修订版  
其中列出了每个 MSP430器件的 BSL 引脚。
但是、"FR215x"系列器件的资源表中没有列表。
主表显示了 UART 或 I2C 支持、但没有引脚编号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Bryce Nesbitt">我是否可以更正引导加载程序不使用 UCA0或 UCA1、而是使用两个随机 I/O 端口? MSP430FR2153数据表 SLASEC4D 具有:

    其中:

    • UART BSL 引脚用于 UCA0TXD/UCA0RXD
    • I2C BSL 引脚用于 UCB0SDA/UCB.S  

    这是否能回答您的问题?