This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F437:MSP430F437 BSL

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPBSL, MSP430F437, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/946951/msp430f437-msp430f437-bsl

器件型号:MSP430F437
主题中讨论的其他器件:MSPBSLMSP-FET

我们使用 JTAG 熔断保险丝、无法通过 JTAG 对闪存进行编程。  但是、我们需要更改程序。  是否可以通过现成的编程器由 BSL TX 和 RX 完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kam、

    感谢您的详细博文。 根据 MSP430F437数据表、该器件确实具有 BSL。 您可以使用 MSP-FET 进行 BSL 编程。 要了解详情、我建议您查看我们的 MSPBSL 页面。

    此致、

    James