This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5437A:意外的 GPIO 行为

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5437A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/945268/msp430f5437a-unexpected-gpios-behavior

器件型号:MSP430F5437A

各位专家、您好!

我正在为其中一个项目开发 MSP430F5437A、在该项目中、我们使用 GPIO P8.4根据程序中预定义的条件集来驱动我们的硬件电路。 在初始化期间、我们将 GPIO 配置为输出低电平。 一旦程序满足所有条件、我们就会使 GPIO 变为高电平、以便它可以驱动硬件电路。

问题:即使程序不满足任何条件、我们也观察到 P8.4引脚上的 GPIO 转换为高电平、并驱动不应出现的电路。 我们已确认此问题-

1) 在将 GPIO 设置为高电平之前、在所有条件下保持断点。 在任何情况下、我们都没有看到程序达到断点

2) 在所有条件下启用程序中的调试日志、并且在将 GPIO 设置为高电平之前未看到任何日志经过这些条件

观察结果: 我们观察到、GPIO P8.0变为高电平并与 P8.4完全同步、但(P8.0)只是配置为输出低电平、根本不会在程序中使用。

您是否有任何 GPIO 状态意外转换的历史、而没有参与计划?

如果您需要有关此问题的任何其他信息、请告诉我。

谢谢、

古拉夫   

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gourav、

    [引述 USER="Gourav Roy "]我们观察到 P8.4引脚上的 GPIO 转换为高电平[/QUERPLET]

    如果 P8.4变为高电平、您的帖子不清楚、因为您的程序会到达代码行、其中 P8.4设置为高电平。 它是否到达设置为高电平的代码行?  

    [引用用户="Gourav Roy "]

    观察结果: 我们观察到、GPIO P8.0变为高电平并与 P8.4完全同步、但(P8.0)只是配置为输出低电平、根本不会在程序中使用。 [/报价]

    引脚 P8.0是拉高还是拉低、还是浮空?  

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    感谢您的回复。

    代码未到达我们将 GPIO P8.4更改为高电平的代码行。

    GPIO P8.0配置为输出并拉低、与 P8.4类似、但在代码中 、我们根本不会将其变为高电平/低电平

    谢谢、

    古拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gourav、

    当 P8.4和 P8.0引脚行为错误时、您能否读取与端口 P8对应的配置寄存器的值?  -。 P8SEL、P8DIR、 P8REN、 P8OUT。 这些寄存器的内容可能会指示出可能出现的问题。

    这些寄存器值是否符合您对 P8.4和 P8.0的预期行为?

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为代码所执行的操作的描述不能代替实际代码。 它可以执行其他操作。