This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:ToF 计算、UART 通信

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/945365/msp430fr6047-tof-calculation-uart-communication

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6989

大家好、

这是客户请求、您能告知:

"

我对 MSP430FR6047使用 USS 库02_20_00_18版本。 在流量计中、我们发现​​USS 计算的 Δ 飞行时间值有时会恶化、而由于这些不正确的飞行时间值、器件在水速率中进行了错误计算、从而进行了流量计算。

同样、MSP430FR6047存在另一个问题;BSL 整体擦除后与 MCU 的 UART 通信崩溃、我无法再进行通信。 (对于 MSP430FR6989、我从未遇到过这样的问题。 两个 MCU 具有相同的 BSL 结构)

这是建议的性质;
我们在系统中使用 DN60、DN80和 DN100管径。 1MHz 超声波传感器彼此成45度角。 在现场、这些器件通常在2-3巴的压力下工作、额定流速为30-50 m3/h、并具有陆地水。 MSP430FR6047是否适合该构建? 由于在互联网上的示例中、传感器用于 U 形布局和小直径管道。 您对精确测量有何建议?

"

提前感谢  

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    我们的 USS 软件库已更新为02_40_00_00。 如果02_20_00_18存在任何已知问题、它们将在最新版本中修复。 他们可以从 https://www.ti.com/tool/MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER -> https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/USSSWLib/USSSWLibWater/latest/index_FDS.html 下载 

    2.请详细说明这一点吗? 您是否使用器件随附的标准 BSL? 还是自定义 BSL?  《MSP430 FRAM 引导加载程序用户指南》(https://www.ti.com/lit/pdf/slau550)的第4.3.3.3节"批量擦除"确实表明、在 BSL 批量擦除之后、它会将器件复位、并且"BSL 在批量擦除命令之后不响应"。 它是否未正确退出复位?

    3.只要您使用的换能器可以处理水压,电子设备就不会出现任何问题。 与为 MSP430FR6047发布的 USS 软件库相关的是运行流速下的等效 Δ 飞行时间(DToF)。 DN60管道上的30 m3/h 相当于 DN20管道上的3.3 m3/h、这大约相当于350ns 的 DToF? 这完全在器件性能范围内。

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    请查看以下客户反馈:

    "

    1.我将尝试新版本库。 坦率地说,我不知道这是否会有帮助。 我将在试验结束时看到。

    2.我正在使用器件制造 BSL。 没有定制 BSL。 正如我在下面的链接中提到的、我在 TI 论坛上搜索了很多问题、但我没有找到正确的答案。 我在项目的不同部分使用同一 MCU 系列中的 MSP430FR6989、但坦率地说、我没有遇到我之前提到的问题。 我遇到的问题是 FR6047特有的。 它们使用相同的 BSL 结构、但唯一的区别是制造的 BSL 版本不同。 正如朋友提到的、问题不在于重置或任何问题。 在现场、我们有时使用 BSL 更新器件。 链接如下。

    e2e.ti.com/.../873797

    3.据我所知,如果我们使用的传感器耐压,所使用的结构就不是问题。 正确吗?

    "

    提前感谢

    Furkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    2. BSL: 我浏览了您链接的 e2e 线程。  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/873797

    支持团队在该帖子(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/873797/3265400#3265400)中表示 、对于 TI 设置、他们没有看到任何问题、并建议客户是否至少可以尝试在自己的一侧尝试以确认其是否在使用建议的设置。 这对于客户来说是否可行?

    [引用用户="Furkan Sefilogl"]

    3.据我所知,如果我们使用的传感器耐压,所使用的结构就不是问题。 正确吗?  [/报价]

    没错。

    Srinivas