This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E411Y-BGAEVM:了解如何使用 TCPIP 示例

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, SYSCONFIG, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/945723/ccs-msp432e411y-bgaevm-inquire-how-to-use-tcpip-example

器件型号:MSP432E411Y-BGAEVM
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigMSP-EXP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

我现在尝试使用以下示例在 MSP432E411Y-BGAEVM 板上使用 TCP/IP

示例:tcpecho_MSP_EXP432E401Y_tirtos_ccs

电路板的跳线未更改、所有开关均关闭

运行代码后、Python 运行了 tcpSendReceive.py。

命令:python tcpSendReceive.py IP 1000 1 -s100

但是、似乎无法打开套接字。

如果我想练习该示例、该怎么办?

plz 帮助我.. 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您如何为电路板供电?  Launchpad 上的示例请求3.3V 和5V: dev.ti.com/.../node

    遗憾的是、我没有任何以太网专业知识、但您是否遵循了此处示例使用的步骤?  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANQGMX-Zg.ntHRfn7AwRnQ__J4.hfJy__LATEST 

    看起来 TCP 示例是在 MSP-EXP432E401Y Launchpad 上为 MSP432E401Y 编写的。   我认为 E411Y 和 E401Y 主要是不同的软件包、但您仍应确保为正确的器件构建项目、并且可能需要确认 SysConfig 配置。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一,现有的问题解决得不错。

    代码似乎用作服务器、是否有任何示例可用于引用客户端程序?

    谢谢、!