This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2001:用于 MSP430G2001的编程器

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2001, MSP-FET, MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/945371/msp430g2001-programmer-for-msp430g2001

器件型号:MSP430G2001
主题中讨论的其他器件: MSP-FETMSP-EXP430G2ET

您好!

我正在使用 MSP430G2001制作具有超声波距离传感器的可穿戴社交距离传感器。

我现在需要一个编程器、有什么建议吗?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您可以将 MSP-FET 用于完整 JTAG、也可以使用 Launchpad 通过 Spy bi Wire 进行编程。  

    如果您已经有 MSP430 Launchpad (其中任何一个都可以正常工作)、则可以从隔离块中移除跳线、以断开目标 MCU 并使用 TST 和 RST 引脚对外部器件进行编程、这些引脚应跳转到您的 MSP430G2001板。  在 MSP-EXP430G2ET 中、隔离块为 J3、但所有 LaunchPad 都具有此接头。