This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5328:控制器中的钳位二极管有缺陷

Guru**** 2881100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/945264/msp430f5328-defective-clamp-diode-in-the-controller

器件型号:MSP430F5328

是否有可靠的方法来测量有缺陷的 MSP430F5328IRGC 控制器、该控制器在端口上钳位二极管有缺陷。

我未焊接控制器

由于此缺陷、3.3V 电压被撕裂。 无法使用热成像摄像头定位有缺陷的区域。

感谢您的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fritz、

    我找不到任何讨论了如何测试引脚钳位二极管是否出现故障的特定 TI 应用手册。

    Srinivas