This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:HID 桥接已连接-等待器件、错误、因为脉冲生成参数无效

Guru**** 2555340 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/942277/evm430-fr6043-hid-bridge-connected---waiting-for-device-and-error-as-pulse-generation-parameters-are-invalid

器件型号:EVM430-FR6043

您好!

我将开始使用 EVM430-FR6043进行气体传感。 首先、我尝试根据开箱即用示例通过 USS 应用程序读取数据。 但 USS 应用程序中的 HID 桥状态始终显示"Waiting for device"消息。 此外、还会持续生成错误、并显示以下消息:"Pulse Generation Parameters are Invalid (脉冲生成参数无效)"和"HSPLL 的输出频率无效"

我甚至尝试刷写映像文件"MSP430FR6043EVM_USS_Gas Demo_EVM_v2_0_AFE3v3_02_30_00_01.txt" ;但问题仍然相同。

详情;

PC 设备管理器在 COM 端口中显示 MSP UART 应用和 MSP 调试接口;另外还显示了两个 HID 器件。

EVM 的板载 LED 状态如下

D1 -大约在5秒时闪烁

2. D2 -关闭

LED102 -打开

4. LED201 -常开

5. LED202 -以1秒的频率闪烁。

所有其他跳线配置均为默认配置、电源选择开关与 EZFET 对齐

谢谢、此致、

Amit Kotal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    听起来电路板上的谐振器可能存在问题。  我将与您联系、进一步讨论。


    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    谢谢。 我们将等待您的进一步沟通

    此致、

    Amit Kotal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    请接受我朋友的请求、以便我们进一步讨论。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我可以使用示例工程和 CCS IDE 刷写固件来解决我的问题。

    但是、我仍然无法理解为什么在使用 MSP 闪存工具刷写映像文件时未解决此问题。 我想、当使用 MSP 工具时、配置数据的某些部分仍保留在内部闪存中、而通过使用 CCS IDE 和调试工具、整个闪存被擦除、因此损坏的配置参数也会丢失。

    我在使用两个 EVM 时遇到的同一问题、通过 CCS 刷写固件即可解决这两个问题。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、此致、

    Amit Kotal