This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152HEVM:RF430FRL152HEVM 初始化仿真器时出错:接口通信错误

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, RF430FRL152H, MSP430F2370

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/943086/ccs-rf430frl152hevm-rf430frl152hevm-error-initializing-emulator-interface-communication-error

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFRF430FRL152HMSP430F2370

工具/软件:Code Composer Studio

CCS:Code Composer Studio 版本:6.1.3.00034
调试器:MSP-FET430UIF
Borad:RF430FRL152HEVM
演示项目:RF430FRL152H SensorHub 项目(我没有改变任何东西)

为什么总是:MSP430:初始化仿真器时出错:接口通信错误?
如何调试 RF430FRL152HEVM 电路板?

 

   

最新的软件是 FET-Pro-430-Lite 的:Inst.软件包、其中包括 GUI 和支持材料。 精简版。 V3.52 (TI-DLL V3.15.00.00)(2020年3月28日)

 但他仍然无法下载,我使用 msp430f2370对下载进行比较测试、

   

我已经购买了两个 RF430FRL152HEVM 电路板。 无法下载。 我不敢买新的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会尝试在我的一侧检查这一点、但这是非常不寻常的。 在 CCS 中、该错误意味着未找到调试探针(不是目标连接问题)。

    FET-Pro Lite 报告 DLL 问题、该问题与目标连接无关。

    是否可以尝试安装最新的 CCS 版本(V10)?

    https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO

    我会在接下来的几天内回来的。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Helfried

    不管用。  

    您能给我一些建设性的简化吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 CCS 中、您可以在工程属性中为调试探针连接选择不同的接口。 请检查您是否选择了正确的接口。 按下"Identify"按钮时、应显示消息"Debug Server Session is running (调试服务器会话正在运行)"。 如果不是、则与调试探针的连接存在问题、与 RF430FRL152H 的连接则不存在问题。 请检查是否没有其他程序正在运行、会阻止 CCS 访问调试探针。

    使用 FET-Pro Lite、我能够连接到调试探针、但无法连接到目标。 即使选择了另一个 DLL、我也无法建立连接。  请继续使用 CCS 对 RF430FRL152H 进行编程和调试。

    此致、

    Helfried  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经听过你的回声了一段时间,所以这条胎面已经关闭了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    此致、
    Helfried