This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LP-MSP430FR2476:MSP430代码在使用 printf 通过 CIO 发送调试后停止。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/941203/ccs-lp-msp430fr2476-msp430-code-stops-after-using-printf-to-send-debug-using-cio

器件型号:LP-MSP430FR2476

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

客户遇到问题。  

每当他们使用 printf 时、都会使用 CIO 发送调试。 MSP430断点和停止。 他们必须在 CCS 中手动点击“继续”按钮才能继续。 是否有方法可以使用 CIO、而不会停止并需要用户交互才能恢复?

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    当代码停止时、您知道代码中它在哪里停止了吗?  如果它未显示您的源代码、则可能已在库中挂起、在这种情况下、您需要打开 View > Disassembly 窗口、并查看可能为我们提供线索的地址或可能的符号。

    当您不处于调试模式时、这是否挂起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我将假定您能够解决您的问题、因此我将继续并关闭此主题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。