This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5739:无串行通信...

Guru**** 1145030 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/940034/msp-exp430fr5739-no-serial-communication

器件型号:MSP-EXP430FR5739
主题中讨论的其他器件:Energia

所以有点破旧……

Windows 10
联想瑜伽笔记本电脑
Energia 1810E23
驱动程序、MSP 在 COM3的设备管理器中显示为设备

我可以将代码上传到 MSP、闪烁 LED、按钮等...

但在串行监视器上完全不是从它发出的 PEEP。
TX 和 RX 引脚的垂直跳线与所有其他引脚的垂直跳线相同

Arduino 在串行监视器上工作正常

有什么建议吗? 我知道我的讲师在连接时在他的平板电脑上通过串行通信。

这毫无意义...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo、

    这听起来像是与计算机上的 COM 端口设置相关的东西、因为您的讲师在他的平板电脑上工作。

    您使用的波特率是多少?  我假设您在 PC 上使用某种类型的终端应用-如果是、哪种终端应用?  与讲师相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、您好!

    我将假定您能够解决您的问题、因此我将继续并关闭此主题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。