This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:MSP430FR5994上的 CRC

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/944889/ccs-msp430fr5994-crc-on-the-msp430fr5994

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队、

希望你们做得好。 当您有机会时、请帮助回答以下客户问题:

我尝试在 MSP430FR5994上使用 CRC、以便 MCU 可以验证自己 的程序存储器。 我想从外部验证 MCU 计算出的 CRC 值。   是否有办法从 Code Composer Studio 中的二进制文件中生成人类可读的 CRC 值? 我只需要查看该数字。 我不需要引导加载程序功能或类似的任何功能。

我们非常感谢您提供任何提示、提示或技巧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randhir、

    较旧的 e2e 文章 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/744049/2780279#2780279 建议客户使用 srec_cat.exe 实用程序生成 CRC。

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Srinivas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivas、

    请参阅以下客户回复、并告诉我您的建议。

    我决定尝试论坛帖子(SRecord)中提到的软件。 我使用它几乎没有成功。 似乎很难处理 TI_TXT 十六进制格式。 CCS 本身是否具有在编译时输出 CRC 值的任何工具? 我仍在尝试 SRecord 程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randhir、

    一种选择是使用 MSP430Ware 中的 CRC 计算代码示例之一并将二进制文件作为输入传递。 计算 CRC 的代码示例有几个:crc_ex1_buildSignature 和 CRC32_ex1_calculateCrc16。 第2个示例有一个软件 CRC 计算函数 calculateCRC16(),他可以使用该函数。 这是一个笨拙的工具、但 TI 似乎没有一个能够自动完成他所寻找的任务的工具。

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Srinivas。