This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:USS 提供的风速计解决方案

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/940370/msp430fr6043-anemometer-solution-by-uss

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:TMUX1109

您好!

我想  使用 MSP430的 USS 开发风向风速计。

MSP430的 USS 能否测量风向和风速?

您是否有任何参考设计或相关信息?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    是的、我已经对简单的风速计进行了原型设计。 您将需要两对具有正交超声波路径的换能器、并在设计中添加一个多路复用器(在两对传感器之间切换)。  我计划为此开发一个原型-因此将加快这项工作、并在未来几天在这里发布一些内容。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    这是3D 可打印设计的快照、应能让您清楚地了解其工作原理:

    我将在某个时候将其作为参数化 OpenSCAD 设计发布、因此您应该能够根据您的尺寸和灵敏度要求来定制设计。  我建议使用 TMUX1109 (具有软件控制的 GPIO 连接)来启用两对换能器之间的切换(此部件还将启用更多对)。  换能器管的角度及其彼此间距将决定底部反射板与换能器板之间的距离。  灵敏度和稳健性之间存在折衷、需要进行一些实验。  我首先要介绍 Jiakang 200kHz 传感器、用于此设计-但可以通过 OpenSCAD 设计中的传感器管半径参数轻松地针对其他传感器进行调整。

    底部反射板应与顶部换能器板分开打印、并需要在适当长度的外周(您可以使用板垫片)上安装3个支架。

    BR、
    Leo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    您能告诉我何时发布风速计的 TI 设计?

    我想获取3D CAD 数据和 CCS 项目、GUI 配置数据等。

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    我希望在一周内发布该版本。 您是否已经拥有 EVM-MSP430FR6043平台? 您需要将其作为起点。

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    感谢你的答复。

    是的。

    我有 EVM-MSP430FR6043、可立即使用。

    我期待着发布!

    如果此参考设计已发布、请告知我。

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    请参阅:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa969/slaa969.pdf

    BR、
    Leo