This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:代码无法运行

Guru**** 2391835 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/944505/ccs-code-not-able-to-run

主题中讨论的其他器件:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

嗨、在那里、我的代码运行有问题。 当我构建程序时、它会抛出错误、然后当我尝试对其进行调试时、它会给我这个错误:

我不知道发生了什么。 我已经尝试修复 MSP432的所有问题2个月了、但我还没有完成任何任务。 固件是最新的。 我已将 Launchpad 插入计算机、并且我的计算机识别出它是 MSP432 xds110。 因此、我不知道这会发生什么情况。 我每周都感到沮丧。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来您遇到(1344)构建错误、因此未创建生成的加载(.out)文件。

    修复错误后、我希望它的行为会有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、当我运行代码时、我得到这个错误。  

    我认为问题是编译完全无法识别我的 driverlib 文件夹。 我已经为它创建了一个路径。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我在 CCS 中的目录路径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是什么器件? 您的项目似乎已针对 MSP432E401Y 进行配置、但您正在使用 MSP432P4 driverlib。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要使用的器件是 MSP432P401R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    检查 您的 PC 之前是否在同一目录中安装了 WinAVR (用于 AVR MCU)。 我遇到过类似的错误、这与程序毫无关系、但在后端创建.obj 文件时会调用冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在"Build Settings->CCS General/>Variant"中、使用下拉列表检查/更改您的器件。 我没有尝试从 E 系列切换到 P 系列、但我认为它应该起作用。