This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5869:BSL 批量擦除响应。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5869

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/943413/msp430fr5869-bsl-mass-erase-response

器件型号:MSP430FR5869

大家好、

我目前正在使用 MSP430FR5869。 现在、当我执行 BSL 批量擦除时、通过具有批量擦除失败响应的 UART MCU 返回向 MCU 发送批量擦除命令。 现在、当我阅读 MSP430FR5869的数据表时、会发现 BSL 没有响应。  

因此、即使发生故障、MCU 也不应做出响应、还是我错了? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yifan、

    在您已复制的数据表的部分、它表示将存在一个状态为 BSL 内核响应的 ACK。 在描述中、它指出您可以使用包含错误密码的 RX 密码命令触发批量擦除。 您是否尝试过此操作?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    感谢您的回复。 这是否意味着批量擦除正确、MCU 将发送数据0x00、如果批量擦除失败、MCU 将发送一些其他数据位? 我尝试发送批量擦除、但 MCU 使用数据254 (即0xFE)进行应答。 对于批量擦除的 MCU 状态、我不确定这意味着什么。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yifan、

    您是否尝试过 RX 密码命令(密码不正确?)

    BR、
    Leo