This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:MSP430FR5994

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/944142/msp430fr5994-msp430fr5994

器件型号:MSP430FR5994
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

我想将 BLE 器件与 MSP430FR5994微控制器 Launchpad 连接。 那么、哪个 BLE 器件是兼容的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    我将指派一名工程师来帮助您。

    此致、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    我建议您首先阅读有关 BLE 插件的文档、该文档可在 TI Resource Explorer 上找到、我将在下面添加一个链接。 您可能希望使用 cc2650模块 BoosterPack、但我认为支持几种硬件配置。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANwG0sre.t-m9xHhYyJ5cw__kmPly-e__LATEST

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您的建议。

    我简单地分享我的工作。 我设计了一个用于 空气质量监测的传感器模块、该监测数据通过蓝牙低耗能器件传输到 Android 应用平台。

    为此、我使用 MSP430FR5994微控制器、空气质量传感器和 HM 10 BLE 器件。 此 HM 10 BLE 器件未成功连接。

    现在、在您提出建议后、我会看到该文档并使用它。

    因此、我想澄清一下、您建议的 BLE 将满足我的工作要求。 请告诉我、并向我发送从该器件购买的链接。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    我将链接下面模块的存储页面。 根据您对我的介绍、我相信这将满足您的需求、但一定要查看文档以确保规格满足您的需求。 此模块应更易于使用、因为您将能够利用我们的 BLE 插件及其附带的示例。 如果您有任何问题、您可以始终在 TI Resource Explorer 上参考我们的文档或在 E2E 上发表文章。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-CC2650MA

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、  

    感谢您的建议。  

    如果我在接口方面遇到任何问题、我将在此处联系。  

    相关信息

    Abhishek Ghosh