This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6638:当电池被施加到系统上时、电流负载为~3mA

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/943223/msp430f6638-3ma-of-current-load-when-battery-is-applied-to-the-system

器件型号:MSP430F6638

您好!

我有一位客户在使用 MSP430F6638、并且在将电池(或电源)应用到系统时、他们有时会看到~3mA 的静态电流。 当它们使电池断开的时间更长(超过几分钟)时、系统在打开时将拉~3mA。 如果在短时间(10秒)内断开、则系统在开启时仅拉10s uA。 10s 的 uA 是预期的系统消耗。 在这些启动期间、我们将使 MSP430F6638保持在复位状态。

我们已经缩小了 MSP430F6638器件的电流消耗范围。 我们确认了复位时的掉电不是根本原因、请参阅下面的 DVCC 范围截图。 白色线表示系统以10uA 启动,蓝色线表示系统以3mA 启动。  

它们的 DVCC 和 AVCC 由2节 AAA 电池供电的相同3.3V 升压转换器供电。 但它们还具有直接连接到电池的 VBAT (引脚87)。 如果 VBAT 在 DVCC/AVCC 之前出现、我们不确定是否会有更高的电流消耗。

DVCC/AVCC 的上升时间为~500us、是否会导致任何问题? (上面的示波器截图使用了一个限流电阻器、该电阻器延长了上升时间、正常上升时间为500us)

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    如何配置备用电池系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nichole、

     客户遇到的具体案例/问题是否? 或者客户只是有一些问题?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    " 客户遇到的具体案例/问题是否? 或者客户只是有一些问题?"

    我想我不理解您的问题、这是他们在电路板上面临的一个真正的问题。 它会非常快速地耗尽电池电量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nickolas、

    让我们通过电子邮件进行脱机讨论,我关闭了此主题。

    谢谢!

    此致

    Johnson