This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2433:MSP430FR2433 UART 环回示例不起作用

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/944491/ccs-msp430fr2433-msp430fr2433-uart-loopback-example-not-working

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR2433

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试在 MSP-EXP430FR2433 Launchpad 上从 CCS 中的 Resource Explorer 运行 UART 环回示例。  我将 P1.4环到 P1.5、AM 会监控连接、但看不到任何数据。  如果我运行示例 MSP430FR243x_1.c Blinky 示例、则电路板按预期工作。

对我的问题可能是什么有任何建议?

此致、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否已从"桥接器"接头(J101)上移除 RXD/TXD 跳线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那是可行的。

    谢谢!