This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2353:MSP430 UART 和 SPI 从器件

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/944406/msp430fr2353-msp430-uart-and-spi-slave

器件型号:MSP430FR2353

尊敬的*:

您能告诉我们:

1) 1)我们是否需要 UART TX 和 RX 上的上拉电阻器、以及建议的值是多少?

2) 2)我们的 MSP430将是 SPI 从器件我们是否需要在任何 SPI 信号上拉或下拉、以及建议使用什么 valuse?

在 SOMI 和 CLK 引脚上、我们将放置串联电阻器。

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UART 或 SPI 上无需上拉电阻器、除非您还将这些引脚用于 I2C。  I2C 是一个需要上拉电阻的开漏/集电极接口。