This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2676:创建新工程时 CCS 中出错

Guru**** 2917370 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2673, CAPTIVATE-BSWP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/939472/ccs-msp430fr2676-error-in-ccs-when-create-new-project

器件型号:MSP430FR2676
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2673CAPTIVATE-BSWP

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI:

我尝试在设计中心创建一个新项目、然后导入 CCS 并进行构建。 但是、我得到的误差如下所示:

我所做的只是按照 Workshop 入门中的实验1进行操作、在设计中心中保存一个新项目并在 CCS 中构建实验1启动项目代码。 您知道我的项目有什么问题吗? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    屏幕截图的链接已断开。 您可以重新发布吗?

    如果您仍然对损坏的链接有疑问、请参阅以下常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/821597

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的提醒。

    在此处重新发布屏幕截图。

    此致、

    Christy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我看到许多符号重新定义链接器错误。 看起来您的项目中有重复的源文件。 您的项目中有一个"./src/captivate_config 文件夹、还有一个"./captate_config"文件夹。 这些文件夹中的文件看起来是相同的、会导致冲突。 请仔细检查您的项目并查看哪一个是正确的项目。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    是的、我可以在项目中找到重复文件。 但我感到困惑的是、应该保留哪一个。   

    在开始时、当我在设计中心创建项目时。 当我按下位于..\TI_dem01\src 中的"Generate Source Code"时、会生成一组文件。  

    但是、将此项目导入 CCS 后、会在.\TI_demo01位置自动创建另一组文件。   

    我应该使用哪一个? 他们的关系是什么?  

    是否只需删除其中一项即可? 但我发现一些文件夹、例如 CCS、IAR...等位于 ..\TI_demo01\src 文件夹中、但不在..\TI_demo01中。 如果我只删除整个 src 文件夹、会导致其他问题吗?

    谢谢、

    Christy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Christy Chun"]是的、我可以在项目中找到重复的文件。 但我感到困惑的是、应该保留哪一个。   [/报价]

    这部分我不确定。 我将把这个主题移至 MSP 论坛。 那里的专家可以为您提供最好的帮助。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    确保在导入项目时只需选择其中一个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我不确定如何正确选择这两个选项。

    例如、在文件夹 C:\Users\RD-TEST\TI_Project 下创建了我的项目"NewProject01"。 现在、我启动 CCS、并使用"File\Switch Workspace"将工作区更改为 C:\Users\RD-test\TI_Project。 然后、我选择"Project\Import CCS Projects"、"Select search-directory: C:\Users\RD-test\TI_Project"。 现在、我是否应该选择"Copy projects into workspace"?  

    以及何时使用"自动改进引用的项目..."

    谢谢、

    Christy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您是否尝试仅选择其中一个? 错误是否消失?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我发现、当我导入新项目(我的项目名称是:MSP430FR2673_button_test01)时、如果勾选了"Copy projects into workspace"、则无法选择我的项目。 项目名称(列表中的第二个名称)为灰色。

    但是、如果未勾选"Copy projects into workspace"、则我的工程名称不是灰色的、可以进行选择。  

    当我选择我的项目时、您可以看到"Copy projects into workspace"旁边的框会自动勾选、但为灰色。

    因此、我按"Finish"并开始构建项目。 然后、我得到了误差。

    此致、

    Christy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christy

    您的 CCS 和 设计中心的版本是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    设计中心版本1_83_00_08

    CCS 版本:10.1.0.00010  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christy

    我已经试用 了 Design Center 版本1_83_00_08和 CCS 版本 :9.3.0.00012、没有问题。 我在该路径中导入演示代码

    C:\ti\MSP\capTIvateDesignCenter_1.83.00.08\capTIvateDesignCenter\example_projects\CAPTIVateDesignCenterWorkspace\TI_examples\FR2633_CAPTIVATE-BSWP

    您是否在 CCS for MSP430中安装了所有支持工具? 您可以尝试构建一个简单的 MSP430项目、并将其构建以查看其中的任何问题