This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:内部温度传感器精度

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/943244/msp430fr2433-internal-temp-sensor-accuracy

器件型号:MSP430FR2433

您好!

我的客户正在使用 MSP430FR2433并评估内部温度传感器。
他使用存储在 TLV (地址1A1Ah / 1A1Ch)中的校准值。
根据数据表、这些校准值为30+/-3C 和85+/-3C。

但他发现一些器件显示的错误要多得多。
请参阅随附的 Excel。
e2e.ti.com/.../MSP430_5F00_temp.xlsx
测试了5个样本。
B 列是器件外壳温度。
C/D 列是内部温度传感器测量的计数值。
列 E/F 是存储在 TLV 中的每个样本的校准值。
G 列是通过以下公式计算的校准温度:
IntDegC =(temp-CALADC_15V_30C)*(85-30)/(CALADC_15V_85C-CALADC_15V_30C)+30

如您所见、一些计算值超过+/-3C (红色)。
尤其是采样#74在30C 时显示+10C、在85C 时显示+5C。
这是预期的吗?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichiro、

    温度传感器集成的 MCU 不是很精确、我们没有该温度传感器的特定参数。

    如果此温度传感器无法满足客户需求、我们建议客户使用外部温度传感器。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的回复、但客户对温度传感器精度不能得到保证感到非常失望。
    我们没有最坏情况下的误差范围,也没有?

    您能否更新数据表以清楚地描述温度传感器的精度?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎