This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:使用 msp430g2553在试验电路板上运行闪烁 LED 演示

Guru**** 2813015 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/944031/msp430g2553-run-blink-led-demo-on-breadboard-with-msp430g2553

器件型号:MSP430G2553

我想在没有 launchpad 的试验电路板上运行 msp430g2553。 能否有人解释我需要哪些连接才能在试验电路板上运行闪烁灯演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具有0.1uF 和10uF 去耦电容的3.3V 电源。

    SBW 程序和调试接口

    连接电阻器的 LED