This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVM430-F6779:如何连接200A 电流传感器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/943682/ccs-evm430-f6779-how-to-interface-200a-current-sensor

器件型号:EVM430-F6779
主题中讨论的其他器件:MSP430F6779

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

      感谢您对 TI 论坛的大力支持。 器件型号:MSP430F6779。  我在此器件型号中选择了能源监控系统项目。 我的疑问是、如何连接200A 电流传感器以及是否有任何传感器可用。  谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于您的设计、请使用比 F6779更好的 F6779A。 更多详细信息、请参阅 《MSP430F67xx 和 MSP430F67xxA 器件之间的差异 》应用手册。

    您使用的是电流互感器(CT)还是分流器? ADC 的 FSR 应该是确定最大输入信号的指南。 然后、您可以根据匝数比和最大电流计算 CT 的负载电阻器。 如果使用分流器、则根据最大电流调整分流电阻。

    EMDC 在传感器属性中具有自动计算特定电流的 ADC 输入电压的功能。

    此致、

    James